请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129ENCPDT 工具/软件:TI-RTOS
我有一个使用 tirtos_tivac_2_16_01_14的项目、其中包含 NDK_2_25_00_09
我正在寻找一个用于设置处理器 RTC 时钟的 SNTP 示例、TIRTOS 中似乎有两个不同的 SNTP 位置。
一个在 NDK 下、另一个在 ns_1_11_00_10下。
我应该使用哪一个、在哪里可以找到使用它的示例?