您好!
这更像是有关 IVA 子系统的一般性问题。 我想知道同时运行两个不同编解码器的性能。 我计划运行 MJPEG 解码编解码器(配置为固定长度输入/层面输出以减少延迟)、并将屏幕上的图像编码为 H264、以便在操作期间将其保存为记录。 查看此主题后:
似乎在 IVA 硬件的可用性方面存在某种瓶颈。 根据这种情况、如果存在两个编解码器 A 和 B、IPU/iva 将对一个帧执行其操作 A、然后交换到 B、对一个帧执行其操作、然后再返回到 A。 这将 H264的原始1080p@60fps 基准设置为两个1080@30fps 流。
我的问题是:如果我运行了两个并发编解码器、但其中一个在层面上运行、会发生什么情况? IVA 是否会执行一个 H264帧、然后执行一个 JPG 片段? 如果 MJPEG 流速为30fps、我是否会注意到解码 MJPEG 流时出现明显延迟?
谢谢你。