This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C28346:Resource Explorer 中的 C2000 TI-RTOS 示例

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589114/rtos-tms320c28346-c2000-ti-rtos-example-in-resource-explorer

器件型号:TMS320C28346
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:TI-RTOS

客户在 VM 中安装了 CCS7.1.00016和 TI-RTOS (2.16.01.14),但找不到任何用于 TMS320C28xx 的 RTOS 示例。 Resource Explorer 显示了有关[MSP430、1XX2650、TivaC]但不包括 C2000的 TI-RTOS 的各种示例。

他安装了 controlSUITE 和 C2000Ware、以查看 C2000的一些简单示例。 但仍然没有 RTOS 示例。 他想从一个简单的例子开始。


此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于非 Concerto C2000器件,我们建议您直接使用 SYS/BIOS 获取 C28示例:

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好、您是说从网页下载 SYS/BIOS:
    http://www.ti.com/tool/sysbios

    并将示例导入 CCS?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 使用我提供的 SYS/BIOS 下载页面 ()。