This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:最多可同时运行的应用和立体前置摄像头

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588913/tda3-maximum-concurrently-run-able-applications-and-stereo-front-camera

器件型号:TDA3

您好!

  我们目前正在针对产品创意评估 TDA3x。 如果有人能够对下面的问题进行一些阐述、那将会很棒。  

  这里 有一个 TDA3x 上同时运行以下应用的演示、  

  1)行人检测

  2) 2)骑行者检测

  3)车辆检测

  4)距离计算  

  5)交通标志识别

  6)陆地出发警告

在运行6个应用程序时,TDA3还具有一些空间(DSP1 30 %免费,DSP2 54 %免费, EVE1 25 %免费),用于更多应用程序。

问题:

1)使用可用的余量、是否还可以添加与驾驶员监控相关的算法(用于注意力和疲劳)以及上面列出的6个应用?  

2) 2)上述 演示 正在模拟单眼前置摄像头。 如果我们必须在 TDA3x 上使用立体前置摄像头并运行上述6个相同的应用集、那么对性能会有什么影响?  

谢谢你。

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhosh、

    我已将您的问题转交给软件架构专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    桑托什

    问题:

    1)使用可用的余量、是否还可以添加与驾驶员监控相关的算法(用于注意力和疲劳)以及上面列出的6个应用?
    是的、只要您管理 DSP/EVE 加载、您就可以添加任何新的算法

    2) 2)上述演示正在模拟单眼前置摄像头。 如果我们必须在 TDA3x 上使用立体前置摄像头并运行上述6个相同的应用集、那么对性能会有什么影响?
    目前、我们在@15-20fps 的单个摄像头流上执行所有前置摄像头分析、不适用于立体流。 您可以尝试在左摄像头和右摄像头上运行这些算法、但 FPS 可能会降低到一半。

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的参与。  

     >> 您可以尝试在左右两侧的摄像头上运行这些算法、但 FPS 可能会降低到一半。

    我的印象是、在基于立体前置摄像头的系统中、第二个摄像头只用于计算更精确 的物体距离。

    如果我的理解有误、请予以更正。  

    我们是否必须在左摄像头和右摄像头上运行所有算法、或者仅运行与距离-物体计算相关的算法?  

    例如:

    立体声 L:物体检测、物体距离  

    立体 R:物体距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    哦、好的。 我不是这种立体声处理的专家。
    如果您仅在其中一个摄像头(例如第二个摄像头)上运行 FC 算法、则可以获得相同的 VSDK 性能

    此致、Shiju