This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:VBUS 错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589783/linux-am3352-vbus-error

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用具有定制硬件的电路板、通过 USB 将 WiFi 连接到 am3352。 我使用主线 Linux 4.8.17。  

在我的电路板原理图中、只有从 CPU 连接到 WIFI 的 USB 信号线(USB1_DM 和 USB1_DP)(但不包括 USB 电源线、从其他电源连接的 USB +5V、也不与 am3352连接)。

结果、我在 dmesg 中看到 USB 错误:

[734.531123] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (81、<SessEnd), retry #1, port1 0008050c
[734.683550] musb-hdr musb-hdrc.0.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (81、<SessEnd), retry #2, port1 0008050c
[734.835977] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (81、<SessEnd), retry #3, port1 0008050c
[734.988398] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: vbus_error in a_wait_vrise (80、<SessEnd), retry #3, port1 0008050c

USB 无法正常工作。

lsusb 只显示内部集线器:

# lsusb  
总线001器件001:ID 1d6b:0002

我的设备树(USB 部件):

USB1_phy{
    状态="正常";
};

USB1{(&S)
    状态="正常";
    DR_MODE ="主机";
};

cppi41dma{.cppi41dma}
    状态="正常";
};

 

如何修复 USB?