This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:在 DMA 模式下重新启动 McBSP RX 通道

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587527/tms320c6657-reinitiate-mcbsp-rx-channel-in-dma-mode

器件型号:TMS320C6657

你(们)好

我尝试在 TMS320C6657处理器上以 DMA 模式重新启动 McBSP RX 通道。

例如、我通过 McBSP 在接收中输入一个10个字的 DMA 传输。

RX 通道接收3个字、因此传输未完成。

如何中止当前传输以及如何 正确重新启动 RX 传输以在下一次传输中接收10个字?

我尝试 使用 McBSP_localAbortReset 和 McBSP_localCancelAndAbortAllIo 函数、但它不起作用。

执行这些步骤后、RX 通道不工作。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高制造、

    我已将此内容转发给 McBSP 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法吗?