This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有驱动程序可用于在具有 SYSBIOS 的 DRA74xx 视频接口处理器(VIP)中对 BT656信号进行视频采集

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588484/are-there-drivers-available-to-do-video-capture-of-bt656-signal-in-dra74xx-video-interface-processor-vip-with-sysbios

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSTVP5158

大家好、

我们开始使用   DRA74xx 的 M4内核中提供的视频接口处理器(VIP)从解码器 TW9966中捕获 BT656格式信号。此处理必须在运行 SYSBIOS 的 M4从内核中使用 Jacinto 的内置 VIP 完成。是否有任何标准驱动程序可用于捕获和处理 BT656信号 在 M4内核中使用 SysBIOS。

我知道 A15端提供了 Linux 驱动程序。但这需要在 M4中使用 SYSBIOS 完成。

感谢您的支持。

此致、

Jeyaseelan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeyaseelan、您好!

    BSP 驱动程序包具有 VIP 驱动程序、支持 TVP5158的 BT656捕捉。
    但驱动程序不适用于 TW9966解码器。

    BSP 驱动程序包是标准 Vision SDK 版本的一部分、可从 CDDS 下载。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rishab
    是否可以将 TVP5158驱动器用于 TW9966、作为 BT656格式的两个输出视频数据。两者都将4通道数据作为输入。 我想使用 VISION SDK 工具包中提供的 VIP Capture Link API 来使用此驱动程序。
    您还可以提供 CDDS 链接以下载该软件包。
    此致、
    Jeyaseelan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeyaseelan、您好!

    VIP 驱动程序保持不变、但您不能将 TVP5158驱动程序用于 TW9966、因为这两者的 I2C 编程会有所不同。
    VISION SDK 可从 以下位置下载:cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishab、

    感谢您的回答。

    由于我不熟悉 VISION SDK,所以我不 知道它的详细信息。所以我想得到您的建议。连接此解码 器 TW9966的最佳方式是什么?

    我是否仍然可以使用 VISION SDK 工具套件并更改其 I2C 部分、或者根本无法使用此工具套件? 在这种情况下、您可以建议的替代解决方案是什么。

    此致、

    Jeyaseelan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeyaseelan、您好!

    您可以使用 Vision SDK 软件连接解码器 TW9966。
    您需要向 bspdrivers 添加一个新器件(位于目录 ti_compon成分/drivers/bspdrivers/src/devices 中)。
    您可以使用 TVP5158器件作为参考并查看其连接方式。

    此致、
    Rishabh