This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:如何启用 GMAC_SW 模块时钟

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589554/am5728-how-to-enable-gmac_sw-module-clock

器件型号:AM5728

尊敬的所有人:

我有关于 AM5728以太网的问题。 因为该处理器具有 GMAC_SW 以太网、这与 AM335以太网控制器非常相似。 但遗憾的是、我无法找到如何在该控制器中启用接口时钟(启用 GMAC_SW 模块的时钟)。 就像在 AM335x 中一样、我们有一个名为 CM_PER_CPGMAC0_CLKCTRL 的寄存器、用于启用以太网模块。 任何帮助都将受到高度赞赏。

(我没有使用任何 Linux、尝试从头开始写入 GPMAC_SW 驱动程序)

谢谢、

Hamza。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用时钟树工具(www.ti.com/.../CLOCKTREETOOL )来确定这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    您的快速响应始终值得赞赏。 我已经下载了用于 AM5728以太网时钟映射的 CLOCKTREETOOL-Sitara。 但我对很多事情感到困惑。

    1)数据表显示我们有 GMAC_SW 以太网控制器、但在 AM5728的时钟树中、我们在(CD_GMAC)时钟下有 GMAC。

    2) 2)如果 GMAC 块类似于 GMAC_SW、我们需要设置什么频率才能使用 RGMII 模式。 因为 GMAC 模块有很多时钟总线。

    3) 3)有5条时钟总线通过 GMAC{RMII_50MHz_CLK、GMAC_MAIN_CLK、RGMII_5MHZ_CLK、GMAC_RFT_CLK、GMAC_250MHz_CLK}、但所有总线都在"H_/_"等点打开。  

    谢谢、

    Hamza。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请参阅 AM572x TRM 版本 H 的第24.11.3节。表24-1241列出了 GMAC_SW 中使用的不同时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    再次感谢您的关注。 通过查看数据表,CCM 模块具有 CM_GMAC_GMAC_CLKCTRL,该寄存器是否可以启用 GMAC_SW 模块? 该寄存器是否启用 GMAC_MAIN_CLOCK?

    谢谢、
    Hamza。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TRM 第24.11.4.5节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您指导我访问写作地点。 仍然有一点困惑、在第三点"启用 GMAC_SW 以太网子系统时钟"中、什么是子系统时钟、在启用以太网模块后、默认情况下不应启用它们? 此外、在寄存器 CM_GMAC_CLKSTCTRL 中有 CLKTRCTRL 位、我认为我应该将其配置为 HW_AUTO 以进行正常操作、但只需进行确认即可。

    谢谢、
    Hamza
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 以下网站中查看 TI 提供的开源 SDK:www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的支持。 我将介绍 SDK。

    谢谢、
    Hamza。