您好!
一个电路板上有三个 c6678、我组装了两个电路板。
三个 DSP 在 电路板1上成功引导 、但在电路板2上只有两个 DSP 的引导成功。
我在 电路板#2上检查了启动失败 DSP 的输入电压和时钟 、发现没有异常状态。
我在下面的电路板#2上写下了我的调试结果:
1>没有 引导模式时、我可以通过调试器将二进制代码连接并写入 DSP。 当没有引导模式时、 我可以毫无错误地连接全部三个 DSP。
2>然后我将 引导模式更改为 EMIF16引导模式、然后断电。
3> 上电后、一 个 DSP 的引导 失败。 NOR 闪存的 CS 信号在上电后的短时间内发生变化、因此我认为 DSP 的引导模式设置良好。
4>当 EMIF16引导模式时、我可以将目标连接到两个成功引导的 DSP、而不会出现任何错误、但我无法将目标连接 到引导失败的 DSP。 当我尝试 通过调试器连接到启动失败的 DSP 时、我遇到错误消息-"Error connecting to the target (Error - 1143 @ 0x0)"或"Error connecting to the target (Error - 1144 @ 0x0)"
我需要知道 启动失败的 DSP 和启动成功的 DSP 之间有什么区别。
-> 在没有引导模式的情况下、我可以通过调试器将目标连接到全部三个 DSP。
->在 EMIF16引导模式下、我只能通过调试器连接成功引导的两个 DSP。