This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM6437:使用 VLIB 时出错

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589319/ccs-tms320dm6437-error-using-vlib

器件型号:TMS320DM6437

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用达芬奇处理器并尝试使用 VLIB 进行 ORB 功能提取。  

这是我得到的错误。

严重性和描述路径资源位置创建时间标识
未解析的符号_SRAM_START、首先在 C:\ti\VLIB_c64Px_3_3_0_3\packages/ti\VLIB\lib\common.a64P 中引用 VIDEO 回送线路0 1492487787445 12645

请帮助我解决问题。 情况紧急。

谢谢、

Adarsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否没有人回答问题? 它是一种紧急情况,将会得到帮助。