请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
大家好、
我们将 Chipsee 的 LCD Cape 与 Beagle Bone Black 配合使用、您能建议如何在 DTS 文件中配置与 LCD 和触摸屏相关的内容、以及在内核配置中需要进行哪些更改才能启用显示和触摸屏。
我使用的是最新的 TI SDK 版本- 03.02.00.05
期待答复。
谢谢、
Raghavendra