请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK138 主题中讨论的其他器件:OMAP-L138
工具/软件:Linux
长期以来、我一直在寻找一个资源来解释如何在 OMP-L138 LCDK 上加载程序、然后通过 Linux 执行程序。 我能发现的大多数东西都是过时的、是否有一个很好的最新的方法来 完成这项工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
长期以来、我一直在寻找一个资源来解释如何在 OMP-L138 LCDK 上加载程序、然后通过 Linux 执行程序。 我能发现的大多数东西都是过时的、是否有一个很好的最新的方法来 完成这项工作?