This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM437X:函数定义

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589398/ccs-processor-sdk-am437x-function-definition

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Code Composer Studio

我是 PROCESSOR-SDK-AM437X 的初学者、我导入  了示例项目 'GPIO_LedBlink_evmAM437x_armTestProject' 并 在 ccs6.2中成功构建。 但是、当我查看主代码时、我找不到   Board_status Board_init (Board_initCfg cfg)的函数定义 或一些 有关修改参数 'Board_initCfg cfg'的指导。  我想知道这一点、因为我已经设计了自己的 AM437X 板。

PDK_AM437X_1_0_5

PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X_3_02_00_05

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个软件 SDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X_3_02_00_05
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PDK_AM437X_1_0_5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    标志在 ti\board\board.h 中定义:

    #define Board_init_all                 (0xFFFFFFU)
    #define Board_init_unlock_MMR          (1 << 1U)
    #define Board_init_PLL                 (1 << 2U)
    #define Board_init_module_clock        (1 << 3U)
    #define Board_init_DDR                 (1 << 4U)
    #define Board_init_watchdog_disable    (1 << 5U)
    #define Board_init_PINMUX_CONFIG       (1 << 6U)
    #define Board_init_uart_stdio          (1 << 7U)
    #define Board_init_ICSS_PINMUX         (1 << 8U)
    #define Board_init_ETH_PHY             (1 << 9U)
    #define Board_init_ECC                 (1 << 10U)
    #define BOARD_INIT_PLL_OPP_HIGH        (1 << 11U)
    #define BOARD_INIT_PLL_OPP_OD          (1 << 12U)
    #define BOARD_INIT_PLL_OPP_NOM         (1 << 13U)
    #define Board_init_default             Board_init_all

    该函数在以下位置定义:TI\board\src\evmAM437x\evmAM437x.c 请在同一电路板文件夹中查找单个功能实现。

    如果 您需要定制自己的电路板、请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Board_Support。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user717338、

    我们提供了有关 Processor SDK RTOS 的有用培训、有助于了解软件堆栈的结构和实现。

    请查看此内容
    training.ti.com/application-development-using-processor-sdk-rtos (有关处理器 SDK RTOS、请参阅第9节)

    另请参阅此处的常见问题解答 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!