请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EXEVM 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是 Lee。
我正在 TDA2x 中查找 IPU1_0和 IPU1_1之间的差异处理区域。
它在哪里使用每个 IPU?
我无法在联机中找到相关文档。
如果您知道此问题、请告诉我、或者 plz 分享相关 文档。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是 Lee。
我正在 TDA2x 中查找 IPU1_0和 IPU1_1之间的差异处理区域。
它在哪里使用每个 IPU?
我无法在联机中找到相关文档。
如果您知道此问题、请告诉我、或者 plz 分享相关 文档。
谢谢。
您好、Lee、
IPU (图像处理单元)是 TDA 处理器中基于 Cortex M4的双核子系统。 子系统包含两个 ARMCortex-M4内核(IPU_C0和 IPU_C1),它们共享公共1级(L1)高速缓存(称为 unicache)和 MMU。
您可以找到更多信息。 TDA2x、TDA3x TRM 中。