This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:SR2.0器件上的 SYSBOOT[15]

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589270/am5716-sysboot-15-on-sr2-0-devices

器件型号:AM5716

您好!

我看到有很多与此相关的帖子、但我没有找到一个直接回答我的问题的帖子。 我想确认、TRM 的以下声明 不适用于 AM57x 器件修订版2.0:

启动时、sysboot15设置为"0"会选择一个 DSP_CLK2、而 sysboot15设置为"1"会为 DSP 子系统逻辑和总线接口选择一个 DSP_CLK3分频时钟版本。"

提前感谢、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM571x 器件具有单独的 TRM、可从产品页面下载。 当前 TRM 修订版本为 E。请参阅第33.2.4节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、谢谢。 但是、我的发言也来自 AM571x TRM 版本 E。它在第1650页的第5.3.3.1节中。 那么、您说第5.3.3.1节中的这条注释不正确吗?

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请参阅第1650页底部的注释:

    注:此 SoC 上仅支持 DSP_CLK3时钟....

    另见表18-386:

    DSP_CLOCK 分频器
    DSP 时钟的分频因子
    0x0:选择 DSP_CLK2。 此 SoC 不支持。
    0x1:选择 DSP_CLK3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、我强烈建议从 TRM 中删除第5.3.3.1节中的第一条注释、因为我怀疑自己会独自发现它非常令人困惑。 按照我的读取方式、如果此 SoC 上仅支持 DSP_CLK3 (第1650页)、并且 sysboot15设置为"0"会选择 DSP_CLK2 (也是第1650页)、那么我最好永远不要将 sysboot15设置为"0"!

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Butters,感谢您的反馈...我将此报告给处理文档的应用程序团队...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄油、
    将来的修订版将合并 TRM 中的两个注释...谢谢您:)