This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320TCI6608:使用 EDMA/QDMA 的 Memset

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589012/tms320tci6608-memset-using-edma-qdma

器件型号:TMS320TCI6608

您好!

使用 EDMA 外设、是否可以对 L2RAM/MSMC/DDR 缓冲器执行 memset 操作以将其设置为0或任何特定值  

当前使用情况仅从一个缓冲区转移到另一个缓冲区。如果有 CSL、您可以向我发送吗? 这是一种紧急情况。

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我已通知 TCI66x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道执行 memset 的任何 EDMA3示例。  但是、查看 EDMA3用户指南、似乎可以通过将源索引设置为零或使用参数链接来实现。  一种快速且脏污的方法是在被复制的存储器中放置一个零缓冲区。