This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:默认控制台 UART 引脚排列

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587304/am5708-default-console-uart-pinout

器件型号:AM5708

AM5708上的控制台端口使用的默认 UART 是什么?  它是否与引导模式中使用的 UART3相同?  如果是、我假设它将使用相同的焊盘/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们可以在 SDK 中更改用于 uBoot/Linux 的 UART 吗? Uart3是 MMC4相同引脚的一部分。 我需要更改控制台端口、以便可以使用 MMC4连接到 WiFi 模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这个论坛已经多次讨论过这个问题。 您可以使用论坛窗口顶部的搜索栏找到类似的主题帖。