This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCSK369:TMS320DM36x 摄像机入门套件

Guru**** 2589850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589285/ccs-tmdscsk369-tms320dm36x-camera-starter-kit

器件型号:TMDSCSK369

工具/软件:Code Composer Studio

TMS320DM36x 摄像机入门套件

你(们)好

我想查找我从视频图像中识别的对象。

可以是这个套件吗?

他们是否有现成的软件(工具箱软件)?

我能找到一种流行的人脸检测/识别吗?

从现在开始、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    应可使用 IPNC RDK 5.1进行人脸检测/ROI。 请联系您当地的 TI FAE 以获取该软件。 另请参阅用户指南进行安装。 如需更多信息、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM36x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatih、

    参考 DM369 CSK 用户指南 www.ti.com/.../spruic9.pdf、使用的器件为 TMS320DM36xZCE。

    这不是芯片的 FD/FR 启用版本。 您需要在器件型号中使用"F"才能使 FD/FR 正常工作。

    有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../tms320dm368.pdf 的"器件命名规则"部分。

    谢谢