This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:双 MIPI 摄像头问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588812/linux-am5718-dual-mipi-camera-issue

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

你好。

我设计的 AM5718具有2通道 MIPI 摄像头(OV7251、640x480 10位/像素)。

2个 MIPI 摄像头与 CAL 驱动程序互连。

我的目标是为每个摄像机捕捉100帧/秒。

曝光时间和摄像机寄存器设置正确。

当我 通过 V4L2驱动器从摄像机捕获图像时、图像速率为50帧/秒

但只有一个摄像机显示100帧/秒

我的问题是、当我使用2个 MIPI 摄像头时、多个 MIPI 接口是否会出现上述情况?

(随附摄像头的增加、总带宽是否会降低?)

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想知道应用是否及时释放缓冲器以保持100fps 的捕捉速率。

    您能否运行 Yavta 的两个实例并共享 fps 日志? 下面的示例-
    yavta -c -fYUYV -F/dev/null -s640x480 /dev/videox
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manisha。
    感谢您的回复。
    这是一个摄像机单通道摄像机日志。
    现在第二个摄像头已经死了、我现在正在修复。 修复后、我将发布双通道日志。

    2672 (0)[-]无2672 614400 B 205.112442 205.112462 99.118 fps ts 单声道/EOF
    2673 (1)[-]无2673 614400 B 205.122531 205.122551 99.118 fps ts 单声道/EOF
    2674 (2)[-]无2674 614400 B 205.132621 205.132641 99.108 fps ts 单声道/EOF
    2675 (3)[-]无2675 614400 B 205.142709 205.142728 99.128 fps ts 单声道/EOF
    2676 (4)[-]无2676 614400 B 205.152799 205.152818 99.108 fps ts 单声道/EOF
    2677 (5)[-]无2677 614400 B 205.162888 205.162908 99.118 fps ts 单声道/EOF
    2678 (6)[-]无2678 614400 B 205.172977 205.172997 99.118 fps ts 单声道/EOF
    2679 (7)[-]无2679 614400 B 205.183066 205.183086 99.118 fps ts 单声道/EOF
    2680 (0)[-]无2680 614400 B 205.193156 205.193176 99.108 fps ts 单声道/EOF
    2681 (1)[-]无2681 614400 B 205.203245 205.203264 99.118 fps ts 单声道/EOF
    2682 (2)[-]无2682 614400 B 205.213333 205.213353 99.128 fps 单声道/EOF
    2683 (3)[-]无2683 614400 B 205.223422 205.223442 99.118 fps ts 单声道/EOF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manisha。
    我在我们的捕获程序中发现了错误。
    使用 mmap()可以降低捕获速度。
    很抱歉,谢谢
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yong Hee 的更新。 很高兴您能够解决此问题。