请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5517 主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER
工具/软件:Code Composer Studio
首先、在"Import Project"上、我们在 Project Explorer 中的 Project 上获得"RTSC_Symbol"、而不是"CCS"符号。
如何更改它们、 它取决于什么? (项目中的任何文件...)
在仅移动源文件后、我们会根据 BIOS 收到大量错误。
为什么没有 BIOS 的版本? 优秀的55个编程人员早已离开 TI。
我们只需从 CSL 中查找误差即可。
我们的"BIOS"早已变得更快、更好地进行调试。