This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:帮助设置6713计时器中断

Guru**** 2589330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588336/tms320c6713b-help-setting-up-6713-timer-interrupts

器件型号:TMS320C6713B

我不熟悉6713的中断结构。 我已经在 F2812上完成了所有工作。 我需要设置一个计时器来获得500us 中断。 您能否给我举几个例子、告诉我在哪里可以查看中断在6713上的工作原理背景?

我将使用 CCS 6.1.3.00033和 CSL 来处理6713。

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了这些示例。 显然、您必须将一些汇编代码放入矢量表中才能使其正常工作。 有一些示例使用构建代码的宏、或仅手动输入代码。 我以为我必须读错了、但不能、这就是它的工作方式。 我的计时器正在运行、因此问题已解决。

    谢谢、

    劳埃德