This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以在 UART 引导过程中从其他器件而不是 Windows TeraTerm 传输 MLO &u-boot 映像

Guru**** 2590930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588430/is-it-possible-to-transfer-mlo-u-boot-image-from-other-device-instead-of-windows-teraterm-at-uart-boot-procedure

作为标题。

我有两个 J6。 能否使用一 个 J6将 MLO 和 u-boot 映像传输到另一个 J6作为 UART 引导映像?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    您能否提供更多详细信息:您是否使用 TI EVM 或定制板、您计划如何连接这两个板?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我使用的是定制板、具有2个 J6。 我想将两个 J6的 UART-3连接在一起。 一个 J6用作 MLO 和 u-boot 图像源、另一个 J6将使用 UART-3继续 UART 引导。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我已将您的问题转发给引导加载程序专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    据我所知、您需要使用提交协议来传输文件。 因此、如果您可以交叉编译 www.columbia.edu/.../中的任何 Kernit 实用程序 (也可以使用 minicom)并在 DRA7x 中运行、则可以将文件从一个板传输到另一个板。