This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:通过 EtherCAT (fee)进行文件访问

Guru**** 2589330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585916/tmdsice3359-file-access-over-ethercat-foe

器件型号:TMDSICE3359
主题中讨论的其他器件:AM3359

你(们)好  

我使用 AM3359 Ice Rev2.1电路板作为从器件 来实现 EtherCAT 功能。
我想使用  EtherCAT 的 foo (EtherCAT 上的文件访问)功能,但无法得出从器件(AM335x ICE)端启用此功能所需的条件。  

由于这一理论没有适当的文件,我在论坛上寻求帮助。  

是否有人可以建议 通过 EtherCAT 进行文件访问的过程和使用?  

谢谢、此致
Chinmay Gupta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EtherCAT 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chinmay、在构建全功能 EtherCAT 从站(修补 SDK EtherCAT 示例及 SSC 5.11)后、请搜索 FOE_SUPPORTED 并检查其是否已定义(默认情况下已定义、但请仔细检查)。

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Paula

    感谢你的帮助。
    我将尝试使用该方法。
    您能不能告诉我、我们在 AM3359 ICE 中的目标是什么?

    此致
    中国
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我之前没回答您的问题=)。 我对 EtherCAT (Foe)上的文件访问的理解是、它使用类似于 TFTP (普通文件传输协议)的简单协议来启用文件访问、并通过网络将固件上载到 EtherCAT 从站。 FOS 足够简单、因此可由引导加载程序支持、无需 TCP/IP 堆栈。

    谢谢、
    Paula