This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:需要使用外部链接 RAM 的 QMSS 示例

Guru**** 2594770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589138/evmk2h-need-an-qmss-example-of-using-external-linking-ram

器件型号:EVMK2H

我要尝试创建的应用程序需要超过32K 的描述符。

您是否会为使用外部链接 RAM 的 BIOS/ARM 内核提供示例代码? 或者、请告诉我现有示例中要更改的位置。

此外、请告诉我有关使用外部链接 RAM 的任何副作用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我没有提供足够的信息...让我再次尝试解释问题。

    QMSS 具有内部链路 RAM、可提供最多32K 个条目。 因此、您可以使用此链接 RAM 管理最大32K 描述符。

    问题是它的数量对我来说不够...所以我尝试寻找一种方法来提高描述符的数量。

    如果链接 RAM 位于 QMSS 外部存储器之外、似乎可以覆盖32K 以上的条目。

    我需要一个将外部存储器用作链路 RAM 的示例代码、请告知我根据链路 RAM 的位置存在差异-例如性能下降等

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan