工具/软件:TI-RTOS
您好、TI 专家
我注意到您发布了适用于 AM335x 的 TI RTOS、因此我想与您确认
1) 1)看起来是自由的、所以我认为它是开源的、对吧?
2) 2)对于您发布的 TI RTOS SDK、它是否拥有任何软件认证???
3) 3) RTOS 与 QNX 或 Nucleus 之间有哪些优势??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好、TI 专家
我注意到您发布了适用于 AM335x 的 TI RTOS、因此我想与您确认
1) 1)看起来是自由的、所以我认为它是开源的、对吧?
2) 2)对于您发布的 TI RTOS SDK、它是否拥有任何软件认证???
3) 3) RTOS 与 QNX 或 Nucleus 之间有哪些优势??
我假设您在讨论适用于 AM335x 的 TI-RTOS 时使用适用于 RTOS 的处理器 SDK:
这是用于 AM335x 的正确 TI-RTOS 下载。
关于您的其他问题:
TI-RTOS/Processor SDK 免费。 TI-RTOS 内核、驱动程序、示例和网络是开源的。 我不知道 处理器 SDK 的其余部分是否是开源的。
TI-RTOS 与 QNX 并不是真正的可比性。 QNX 支持虚拟内存、占用空间要大得多、功能要多得多。 QNX 更等同于实时 Linux、但它确实是实时的。
3. Nucleus 在内核级别与 TI-RTOS 相当相似。 与 TI-RTOS 相比、Nucleus 拥有更广泛的中间件和网络选择、但您必须为 Nucleus 付费。
TI-RTOS 支持 AM335x 上的 PRU。 其他 RTOS 解决方案可能没有。
此致、Nick