器件型号:EVMK2H
工具/软件:TI-RTOS
您好,
我最近购买了 EVMK2H 平台、并尝试了 SYS/BIOS hello world、GPIO 和 UART 等基本示例应用。 现在、我正在尝试运行 NIMU_emacExample_EVMK2H_armBiosExampleProject。 我已按照以下链接运行此项目。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_NDK
1) 1)我已将 NS_BootTask 堆栈从2048增加到4096
2)重建 NDK:-增加堆栈大小后、我通过运行以下命令来构建 NDK: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_NDK_Core_Using_Gmake
0|$ make -f ndk.mak XDC_INSTALL_DIR=~/ti/rtos-sdk/xdctools_3_32_01_22_core ti.targets.c674=~/ti/ccs7.1/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.0
构建日志:
全部:2017年4月13日08:48:53 IST ...
=========== 接口[./packages/ti/ndk ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/config ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/hal/eth_stub ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/hal/ser_stub ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/hal/timer_bios ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/hal/userled_stub ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/netctrl ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/nettools ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/os ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/productview ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/rov ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/stack ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/tools/cgi ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/tools/console ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/tools/hdlc ===
=========== 接口[./packages/ti/ndk/tools/servers ===
完成.interfaces 文件:2017年4月13日08:48:54 IST。
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/config ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/hal/eth_stub ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/hal/ser_stub ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/hal/timer_bios ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/hal/userled_stub ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/netctrl ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/nettools ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/os ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/productview ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/rov ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/stack ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/tools/cgi ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/tools/console ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/tools/hdlc ===
=========== .libraries [[./packages/ti/ndk/tools/servers ===
.libraries 文件完成:2017年4月13日08:48:54 IST。
=========== DLL [./packages/ti/ndk ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/config ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/hal/eth_stub ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/hal/ser_stub ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/hal/timer_bios ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/hal/userled_stub ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/netctrl ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/nettools ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/os ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/productview ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/rov ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/stack ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/tools/cgi ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/tools/console ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/tools/hdlc ====
=========== DLL [./packages/ti/ndk/tools/servers ====
DLL 文件完成:2017年4月13日08:48:54 IST。
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/config ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/hal/eth_stub ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/hal/ser_stub ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/hal/timer_bios ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/hal/userled_stub ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/netctrl ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/nettools ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/os ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/productview ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/rov ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/stack ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/tools/cgi ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/tools/console ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/tools/hdlc ===
=========== 可执行文件[./packages/ti/ndk/tools/servers ===
可执行文件完成:2017年4月13日08:48:54 IST。
=========== 所有[./packages/ti/ndk ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/config ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/hal/eth_stub ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/hal/ser_stub ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/hal/timer_bios ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/hal/userled_stub ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/netctrl ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/nettools ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/os ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/productview ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/rov ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/stack ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/tools/cgi ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/tools/console ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/tools/hdlc ===
所有文件完成。
=========== 所有[./packages/ti/ndk/tools/servers ===
所有文件完成。
所有文件均已完成:2017年4月13日08:48:54 IST。
(我想 NDK 已正确构建)
4)重建 Nimu 驱动程序:重建 Nimu 驱动程序:我尝试通过在/pdk/packages/ti/transport/ndk/nimu 文件夹中运行 make 命令来构建 Nimu 驱动程序
但它说"没有为所有人做任何事情"
5) 5)现在、当我尝试在 CCS 中运行 Nimu_emacExample 项目时、堆栈溢出错误仍然存在。
控制台输出:
[ARM_A15_0] QMSS 已成功初始化
CPPI 已成功初始化
PA 已成功初始化
TCP/IP 堆栈'Hello World!' 应用
StackTest:使用 localIp
网络已添加:if-1:192.168.1.4
TI.SYSBIOS.KNL.Task:第414行:E_stackOverflow:Task 0x80145fb0 stack overflow。
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
有人可以帮助我解决此问题吗?