This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:nRESETIN_OUT 信号

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586182/am3352-nresetin_out-signal

器件型号:AM3352

大家好

我对 AM335x 的 nRESETIN_OUT 有一些问题。

I uderstand 它对热复位没有影响
输出 nRESETIN_OUT 时。

这种理解是正确的?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是热复位引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论信号方向如何、这都是热复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser

    我知道当它输出并强制为低电平时、会发出复位。

    这种理解是正确的?

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读 AM335x TRM 修订版 O 的第8.1.7.4节。其中介绍了所有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    还可以 谢谢!

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    我很抱歉。 我有另一个问题。
    是否有可能使用 nRESETIN_OUT 复位无效?
    我读了 TRM、猜它不是
    这种理解是正确的?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM3352

    大家好

    我对 AM335x 的 nRESETIN_OUT:A10有疑问。

    是否存在复位无效的可能性
    何时将 nRESETIN_OUT 设置为低电平?

    我认为复位的影响永远不会消失
    当 nRESETIN_OUT 设置为低电平时。

    因为无论 信号方向如何、这种热复位都是如此。

    这种理解是正确的?

    如果可能不会发出重置、请告诉我。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白您要说什么:

    "当 nRESETIN_OUT 设置为低电平时、复位是否可能无效?"
    "当 nRESETIN_OUT 设置为低电平时、我认为复位的影响永远不会消失"

    这话什么意思? 如何将 nRESETIN_OUT 设置为低电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    感谢你的答复。

    nRESETIN_OUT 被连接至复位按钮。
    按下 RESET 按钮时、有时不会发出 AM335x 的复位。

    作为规范,是否有未发出 AM 335x 复位的模式?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布包含复位电路的原理图部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser

    我的客户告诉我复位电路与 BBB 相同。

    我的问题是 AM335x 是否具有未在 nRESETIN_OUT 上复位的规格。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复位脉冲非常短、可由2.2uF 电容器屏蔽。 请尝试移除该电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser

    感谢你的答复。
    还可以 我们将尝试一下。

    您对此是否有任何回答:

    我的问题是 AM335x 是否具有非 r 的规格
    nRESETIN_OUT 上的 ESET。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    我很抱歉。
    我将讨论 AM335x 特定操作。

    您告诉我"无论信号方向如何、这都是热复位。"

    我认为只要我们保持规定的复位时间、
    在这种情况下发出复位信号。

    这种理解是正确的?

    如果您不理解、请再次告诉我。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 如果您询问输入复位脉冲持续时间、则该输入是边沿敏感型输入、当在引脚上检测到高电平到低电平转换时、会立即触发复位序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    非常感谢!!

    此致
    高贵须