This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/XTCIEVMK2LX:如何获得 FFT 的长(~20M 点)?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588409/rtos-xtcievmk2lx-how-can-i-get-long-length-20m-points-of-fft

器件型号:XTCIEVMK2LX

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我不确定我是否在合适的地方询问这个问题、如果不是、请将这个帖子移至合适的地方。

我目前正在尝试使用 DSPLIB 中包含的 FFT 函数,特别是 DSPF_sp_fftSPXSP()。

根据函数说明、复数样本中 FFT 的输入长度必须小于或等于131072、该值仅为大约0.13M 个点。

我有一个连接到 FFT 的20M 点信号、那么我该怎么做? 在这种情况下、DSPLIB 中是否包含其他函数或我可以利用的其他库? 或者、我应该为此实现自己的 FFT 函数吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该实现自己的功能、或者修改现有功能以匹配您的用例。

    此致、
    Yordan