This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:MMC 引脚特性

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589210/am4378-mmc-pin-characteristics

器件型号:AM4378

你(们)好

SOC 是否可以使用上拉或下拉电阻器将引脚设置为 MMC_DATx ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM437x 数据表修订版 D 中的表4-10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我无法从数据表中找到表4-10。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到了引脚属性表吗? 如果是、我检查了它、但仍然感到困惑。
    可以回答我的问题吗?
    例如、通过上拉电阻器将引脚配置为 MMC1_DAT0。
    SOC 能做到这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这在焊盘控制寄存器中完成。 请参阅 AM437x TRM 修订版 F 中的第7.2.1节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能提供一个示例吗? 假设我要使用上拉将 mmc0_data0设置为 mmc0_data0。 是否设置为该=> 0x0FC (0 |(1 << 18)|(1 << 17))????
    如果有、请更正
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CTRL_CONF_MMC0_DAT0寄存器位于偏移量0x8FCh 处。 1 << 18将启用输入接收器、1 << 17将选择上拉。 位16将被清零以启用上拉、位3-0也将被清零、从而设置模式0、即 MMC0_DAT0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回答、我们完成了您提到的设置并测量了实际信号。
    但无论选择上拉还是下拉、都不会产生任何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道您的连接和测量的内容、因此我无法对此进行评论。