This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:M3 IPC 错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588949/linux-am3352-m3-ipc-error

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

我在使用 cm3固件时获得了以下引导错误日志。

wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄

SDK:v03.03  

有人知道如何解决这个问题吗?

参考:

www.ti.com/.../sprac74a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更详细地描述您要做的事情。 请发布日志文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想根据 PM 用户指南 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.1在 AM3352中尝试 SUSPEND / DeepSleep 函数、并且无法从 SUSPEND / DeepSleep 状态恢复系统。 "wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄"是 dmesg 中的唯一错误;因此、我想问这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是定制板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    我是否需要启用任何配置或其他配置? 我已经按照 Linux_Core_Power_Management_User_Guide_(v4.1)中的步骤操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 PM 专家发表意见。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sophia:

    您是否使用 AM335x TI 电路板(EVM、SK、BBB)或这是定制电路板?

    最新的电源管理 wiki 是:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_Power_Management_User's_Guide_(v4.4)

    此致、
    帕维尔