This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:DC 错误

Guru**** 2589810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589414/starterware-dc-error

工具/软件:Starterware

大家好、

我仍在从事同一个项目:一个控制电机应用、该应用在 EtherCAT 从站德州仪器 ARM3359上运行、具有 OS 实时 Intime。 我正在使用 EtherCAT Stack KPA、我使用 KPA Studio (也就是 EtherCAT Master KPA Server)进行了一些测试。

一切正常、但我最近决定更新在德州从设备上运行的代码。

因此我更新了几个文件,现在 DC 出现了同步错误!

-如果我使用由德州 TI_ESC 分发的 ESI 文件。 XML、但经过修改以考虑我的多个输入/输出(因此我使用 TI_ESC_adapt2.xml)+由德州仪器(TI)提供的 EEPROM 文件 c_EEPROM.h:好的

- e2e.ti.com/.../8130.TI_5F00_ESC_5F00_adapt2.xmle2e.ti.com/.../6472.FULL_5F00_BIAXIAL_5F00_BOARD_5F00_NCN.xmle2e.ti.com/.../4380.eeprom_5F00_ti.he2e.ti.com/.../7725.eeprom_5F00_lectra.hif我使用修改后的新 ESI 文件来更改供应商 ID 和一些其他信息(full_Bivalit_Board_NCN.xml)以及由 KPA 工具为此 ESI 文件生成的 EEPROM 文件:c_EEPROM_Lectra.h:我出现同步错误:"AL 状态代码和说明: 0x002D -无同步错误"、我无法进入操作模式。

我不明白这些文件之间的区别是什么,为什么它不起作用!

可以帮帮我吗?

非常感谢

Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我仍在从事同一个项目:一个控制电机应用、该应用在 EtherCAT 从站德州仪器 ARM3359上运行、具有 OS 实时 Intime。 我正在使用 EtherCAT Stack KPA、我使用 KPA Studio (也就是 EtherCAT Master KPA Server)进行了一些测试。

    一切正常、但我最近决定更新在德州从设备上运行的代码。

    因此我更新了几个文件,现在 DC 出现了同步错误!

    -如果我使用由德州 TI_ESC 分发的 ESI 文件。 XML、但经过修改以考虑我的多个输入/输出(因此我使用 TI_ESC_adapt2.xml)+由德州仪器(TI)提供的 EEPROM 文件 c_EEPROM.h:好的

    -如果我使用修改的新 ESI 文件来更改供应商 ID 和一些其他信息(full_Bivalit_Board_NCN.xml)以及由 KPA 工具为此 ESI 文件生成的 EEPROM 文件:c_EEPROM_Lectra.h:我出现同步错误:"AL 状态代码和说明: 0x002D -无同步错误"、我无法进入操作模式。

    我不明白这些文件之间的区别是什么,为什么它不起作用!

    可以帮帮我吗?

    非常感谢

    Laurence

    e2e.ti.com/.../8371.TI_5F00_ESC_5F00_adapt2.xmle2e.ti.com/.../2451.FULL_5F00_BIAXIAL_5F00_BOARD_5F00_NCN.xmle2e.ti.com/.../0268.eeprom_5F00_lectra.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurence、

    根据两个 XML 文件之间的比较、我假设它们以相同的方式工作。 这里没有功能变化、对吧? 只是名称和 ID 发生了变化。
    因此、二进制 ESI 的生成存在问题、或者完全不同。 您是否尝试使用其他工具生成二进制文件? 我想您也可以使用 Beckhoff 工具。 然后检查它是否与您相同。

    是否确定使用新的 XML 更新了主配置?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank
    是的、您答对了:2个 xml 文件之间没有很大的区别...
    我将尝试使用另一个工具生成 EEPROM;您是否了解 Beckhoff 的 NAM 工具?
    我会随时通知您!
    谢谢
    Laurence
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurence、

    就我所记得的而言、它是 TwinCAT 的一部分。 但我已经用了很长时间了...

    此致、