This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83849IF:需要 PHY 驱动程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589038/linux-dp83849if-phy-driver-needed

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 DP83849IFVS PHY 芯片。

它连接 到 AM5728的 RGMII1。

您能否为 DP83849IFVS 提供 Linux 驱动程序。

  • 内核: Linux-RT-4.4.19
  • SDK: ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.01.00.06

此致、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用了 dp83867.c?

    此致、
    Yordan