This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Beagle Bone Black 无法找到/dev/ttyO

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589329/linux-am3358-beagle-bone-black-not-able-to-find-dev-ttyo

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、

      我们将 Beagle Bone Black 修订版 C 与 TI SDK 03.02.00.05一起使用,在启动系统后,我在 DTS (AM335x-boneblak.dts、am33xx.dtsi 和 AM335x-bone-common.dtsi)文件中启用了 UART 引脚定义,但我没有找到/dev/ttyO。

我在 AM335x-bone-common.dtsi 文件中启用了 UART、如下所示:  

UART 引脚定义:

uart4_pins:pinmux_uart4_pins{
pinctrl-single、pins =<
0x70 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE6)/* uart4_Rxd.uart4_RxD *
0x74 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE6)/* uart4_TXD.uart4_TXD *
>;
};

UART 结构:

uart4{(&U)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<uart4_PINs>;
状态="正常";
};

我已将  am33xx.dtsi 文件中的 UART 状态更改为“已禁用”至“确定”:  

uart4:串行@481a8000{
兼容="ti、am3352-uart"、"ti、omap3-uart";
ti、hwmods ="uart4";
时钟频率=<48000000>;
reg =<0x481a8000 0x2000>;
中断=<45>;
STATUS ="禁用";
};

请您向我推荐如何在 DTS 文件中启用 UART