This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:如何使用 xdc.runtime 启动

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587794/tms320c6678-how-to-use-xdc-runtime-startup

器件型号:TMS320C6678

大家好、

我搜索并看到我们可以添加一些要在 main()函数之前执行的函数,例如使用 xdc.runtime 启动 ,如下所示:

VAR 启动= xdc.useModule('xdc.runtime.Startup');
startup.resetFxn ="&myResetFxn"; 

我的问题是:

  1. 在哪里可以定义功能 myResetFxn?
  2. 在函数 myResetFxn 中、能否使用 TI 定义的某些结构(例如(cslr_xmc.h)中定义的某些结构?

非常感谢。

Chanh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chanh、

    这是哪个 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我将 CCS5与 xdctools_3_23_04_60搭配使用

    谢谢。

    Chanh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chanh、

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chanh、

    您可以在一个 C 程序文件中定义 myResetFxn(),并使用 CSL 头文件中定义的结构。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    它现在正在工作。

    非常感谢。
    Chanh