This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:Powerlink

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588532/am4378-powerlink

器件型号:AM4378

我们希望基于 TI AM437x 开发 POWERLINK 主站。

我在 TI 网站http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/tidua75/tidua75.pdf 上找到了该解决  方案、以便在 PRU-ICSS 上使用 openMac 模块、并在 AM335x 处理器内的 ARM 主机上运行 POWERLINK 堆栈。

问题是 现在是否可以免费提供 OpenMAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工业团队发表意见。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julia:我们正在努力将 OpenMAC 移植到最新的 Processor SDK RTOS、但这项工作正在进行中、因此我们现在无法提供。 我将在准备就绪时通知您。

    谢谢、
    Paula