This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748:C6748上的 L2分配寄存器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589052/tms320c6748-tms320c6748-l2-allocation-registers-on-c6748

器件型号:TMS320C6748

您好、香榭丽舍

我找不到 下面数据表中列出的 L2分配寄存器的详细说明。
表3-2. C674x 高速缓存寄存器
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320c6748.pdf

这些寄存器是否被保留?

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些寄存器已从 C64x 和 C64x+等以前的 DSP 架构中转移

    请参阅:
    www6.in.tum.de/.../TMS320C6000.pdf

    它们不是保留的、但我很少看到需要修改这些寄存器以实现 L2高速缓存的最佳使用的代码

    此致、
    Rahul