请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6670 工具/软件:Starterware
你好。
我们使用 TMS320C6670 (EVMC6670和我们自己的电路板)。
并且在我们的电路板中对 Ethrnet 有一些问题。
重要的是、MCSDK 库中的示例(使用 NDK)
C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\examples\NDK\HelloWorld
配置为使用端口1。
它在 EVMC6670上运行良好(因为 EVMC6670具有端口1)
但我们的板具有端口0。 我们无法为端口0配置 NDK。
SGMII 机器的端口0配置良好。
函数
INIT_SGMII_S (0);
使用的。
但是、此示例中的 NDK 库不适用于端口0或 (!) 我们做了一些错误。
请。 请告诉我如何更改 NDK 库的配置以使用端口0
谢谢。
此致、Alexander。