请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138LCDC 文档提到需要使用外部存储器来保存帧缓冲器。 我计划在 EMIFA CS[0]上使用 SDRAM 来保存缓冲区以及一些图像数据。
在完成定制板的设计之前、我使用 LCDK 来测试我的项目、因为 CS0未在套件上完全分解、所以使用 DDR。
我使用 DDR 的代码使用单个 LCD DMA 缓冲方法时工作正常。 但是、在移动到定制板并将代码调整为将 DMA 点设为0x40000000后。 DMA 从不启动传输。 如何使 LCDC DMA 从 SDRAM 中工作? (是的、SDRAM 连接正确、可以写入/读取)。