This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:培训材料的可用性。

Guru**** 2589520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587888/rtos-availability-of-training-material

工具/软件:TI-RTOS

您好!

    我想介绍一下这里提供的 TI-RTOS 培训系列。 "https://training.ti.com/ti-rtos-workshop-series"。

我遇到视频流问题、视频冻结2-3分钟、每2-3分钟发生一次。  虽然我赞赏这些材料的供应,但交付情况并不令人满意。

我在此处找不到下载按钮、这些视频是否离线不可用? 或作为 CCS v7中 Resource Explorer 的一部分

请注意、您的管道工作正常、TI 和 code composer 频道的视频在我的互联网连接下工作正常。 如果我可以离线提供这些 TI-RTOS、那将会非常有帮助。

如果有类似的东西可用、我也准备好采取一些权变措施。

  。

谢谢、

Arun M Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将通知培训小组。 我不知道下载视频的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已确认无法下载视频并脱机观看。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我可以看到的内容中、视频使用 Brightcove 进行托管、他们在工具中可以选择在视频中音量按钮附近提供下载链接。
    如果这是一项政策决定、我可以这么做、如果不是... 请向相应的团队提及我的观察结果。

    谢谢
    Arun M Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该策略目前不允许下载视频内容。 对于流媒体问题、您能否帮助我们提供以下一些信息来调查您遇到的问题?

    • 您对本系列中的哪些特定视频有疑问?
    • 您能给我们提供与您的系统相关的信息吗?
      • 您使用的浏览器是什么?
      • 您使用的是什么操作系统?
    • 您的连接带宽是多少? (如果您知道)
    • 您的实际位置是什么(国家/地区、州)?
    • 您是否在公司网络(现场或 VPN)上?
      • 如果是、您是否注意到您在公司网络之外(例如在家中)有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对本系列中的哪些特定视频有疑问?
    - TI-RTOS
    您能给我们提供与您的系统相关的信息吗?
    您使用的浏览器是什么?
    - Google Chrome
    您使用的是什么操作系统?
    -Windows 7 SP1

    您的连接带宽是多少? (如果您知道)
    -高于20Mbps
    您的实际位置是什么(国家/地区、州)?
    -印度班加罗尔
    您是否在公司网络(现场或 VPN)上?
    -公司网络
    如果是、您是否注意到您在公司网络之外(例如在家中)有何差异?
    -在家里我有一条50mbps 的线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅为了澄清:您提供的第一个问题的链接是指向 TI.com 上工具文件夹的链接。

    您能否在 TI-RTOS 系列中说明您遇到了哪些特定视频(如果可能、请提供链接)问题、还是所有视频都有问题?