This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:EtherCAT EEPROM 更新错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589142/tmdsice3359-ethercat-eeprom-update-error

器件型号:TMDSICE3359

你(们)好

我在 AM335x ICE v2.1板上使用 EtherCAT。 最近、我在尝试更新 EEPROM 时遇到了一个问题。
弹出错误:-

我使用 TwinCAT 3.1作为主设备、使用 AM335x ICE 作为从设备。

除了上述操作之外,我还尝试在 U6 (EEPROM)上进行探测,以检查在 EEPROM 更新开始时 SCL 或 SDA 是否正在切换,但两个引脚上都没有切换。  
对于 EtherCAT,AM335x 使用的是外部 EEPROM 还是处理器内部的任何内置 EEPROM?

谢谢
中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EtherCAT 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。