This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:在 PDK 1.0.5中添加新电路板

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588302/rtos-am5728-adding-a-new-board-in-pdk-1-0-5

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

我一直在使用 pdk_am57xx_1_0_2、并添加了基于 am5728板的新板。  我必须修改几 个文件: Makefile、config.Bld。  

我们上周决定升级到 pdk_am57xx_1_0_5。  哦、我的。 makefile 结构发生了很大的变化、我花了很长时间才为 C66构建新的板。  我必须修改多个文件: Makefile、pdksetenv.bat、board/build/makefile.mk、src_files_LL.mk、board.h、 Board_component.mk、CONFIG_mk、PACKAGE.Bld、PACKAGE.MAK、build/makerules/platform.mk。

这似乎比它应该更难。  是否有向 PDK 添加电路板的新文档?  例如、我添加定制板的一个原因是 DSP 内核永远不会仅使用 ARM 的 I2C、因此移除了 I2C。  也许我正在做的比我应该做的更多。

此外、我注意到、当我尝试制作时、我实际上只想制作 C66和电路板。  它想为 A15和 C66制造、它想为所有东西、CSL、FS 等制造  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您遇到了移植问题。 是的、当我们整合处理器 SDK RTOS 以添加对处理器产品系列中所有器件的支持时、构建文件发生了多处更改。 我们正在创建一个文档、我们应该能够将其作为 Wiki 发布、以帮助实现这一集成。

    目前、我们只需要对定制电路板库进行源文件修改、此处对此进行了说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    在我完成此流程后、我已使用此 e2e 线程上的示例说明了该流程、但计划创建一个包含此信息和示例的 wiki、以提供更清晰的指导。 在此之前、您可以在此处参考我的回答:
    e2e.ti.com/.../2033894

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考、我更新了您指向的主题、并执行了其他步骤。