This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6437:使用 VLIB 中的 ORB 函数

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587325/tms320dm6437-using-orb-functions-from-vlib

器件型号:TMS320DM6437

您好!

    我正在尝试将 VLIB 库中的 ORB 函数用于项目。 我在某些论坛中看到了有关如何使用 ORB 函数的示例代码片段。 有人能告诉我在哪里可以找到这些示例代码片段吗?

此致、

Lokesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lokesh、

    对于每个 ORB 内核、自然(或纯) C 代码作为 VLIB 版本的一部分提供。 请您浏览自然 C 代码、这将使您快速了解那里发生的情况。

    如果您有任何疑问、请告诉我您对每个内核的具体怀疑。

    此致
    Deepak Poddar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我找不到 C 代码,您能告诉我在哪里可以找到该代码吗? 我已在我的 PC 中下载并安装了 VLIB。 但我看不到示例 C 代码。

    此致、
    Lokesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在函数" VLIB_ORB_computeOrientation "中,我们如何计算该数组" uint32_t featuresLoc[restrict]"或哪个函数计算该数组?

    此致、
    Lokesh