This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:无音频输出

Guru**** 2590320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587490/linux-am3354-no-audio-output

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

客户端测试了音频驱动程序测试程序、例如附件、测试程序在 TI 方法:的官方网站上使用

http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Audio_Driver%27s_Guide

:程序编译 arm-arago-linux-gnueabi-gcc audio-test.c -o audio-test -lasound

此测试程序仅用于向 wm8960写入32帧数据、而不是写入真正的音频数据、客户仅用于验证 McASP 接口波形是否写入了相应的数据、仅用于验证。

结果:逻辑分析仪捕捉位时钟(AM335X_McASP0_ACLKR)、帧时钟(AM335X_McASP0_FSR)、数据传输引脚(AM335X_McASP0_AXR1)波形、无波形!

打印整个 Linux 启动过程的信息,如附件。
注:Linux 内核是 CD 中的演示映像、文件系统是 NFS、文件系统也在 CD 中提供。

e2e.ti.com/.../7416.audio_2D00_test.ce2e.ti.com/.../Startup-information-and-test-program-execution-information.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么 Linux 版本? 您从哪里获得了它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用广州 Embedded 的 SOM335X borad,Linux 3.12,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗? Tks~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试在 snd_pcm_open 中使用"plughw:0、0"而不是"default"?

    alsa.conf 中的默认定义设置是什么?