This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6437:DDR2 DDR_D IBIS 模型定义 b/w DM6437和 C6746有何不同?

Guru**** 2592460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589025/tms320dm6437-why-are-the-ddr2-ddr_d-ibis-model-definitions-b-w-dm6437-and-c6746-different

器件型号:TMS320DM6437

​​您好、香榭丽舍

我以前问过、但这是针对不同家庭的。 因此、我想开始一个新的线程。
我在 OMAP-L13x、AM1x 和 C674x 处理器论坛上发布了相同的主题、因为我不确定如何提出与不同系列相关的问题。

IBIS 模型中 DM6437 DDR2 DDR_D[15:0]引脚的模型类型定义为 I/O、而不是 三态。
另一方面 、C6746的模型类型定义为三态、而不是 I/O

I/F 是 JEDEC 标准。 那么、您能告诉我哪一个定义是正确的吗?

此致、
J-Breeze