This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:[安全加速器:空中密码]在安全加速器的空中密码中同时支持 AES_CTR 密码和 CMAC 身份验证

Guru**** 2591290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588110/66ak2h12-security-accelerator-air-cipher-simultaneous-support-of-aes_ctr-cipher-and-cmac-authentication-in-air-cipher-of-security-accelerator

器件型号:66AK2H12

大家好。

我 对安全加速器的无线密码同时支持 AES_CTR 密码和 CMAC 身份验证有一些疑问。

我的环境如下:

-主板:K2EVM-HK (SoC:带安全加速器的66AK2H12X)

- PDK:4.0.4

CCS:7.0.0.00043

-示例项目:SA_BasicExample_w3gpp_K2HArmBiosExampleProject / SA_BasicExample_w3gpp_K2HC66BiosExampleProject

测试结果如下:

- AES_CTR 加密安全加速器的无线密码                                                                 :测试通过

-安全加速器的无线密码中的 CMAC 身份验证                                                               :测试通过

-安全加速器的无线密码中同时进行 AES_CTR 密码和 CMAC 身份验证:测试失败

它需要在当前项目中同时支持密码和身份验证。

我想知道此问题是由66AK2H12X 硬件还是 PDK 软件引起的。

我还想知道是否可以在硬件和软件环境中使用 NSS_Gen2定义。

此致、

栋格维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donghwi:

    我已通知 RTOS 团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donghwi、

    请说明您是否打算使用 K2K 或 K2H 型号。  

    是的、 有一个已知限制、即 K2H 器件在空中加密模式下不支持同时加密和身份验证。 此限制在 K2L 和 K2E 等器件上的 NETCP Gen2上消除。



    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rahul:

    感谢您的回复。

    我们使用的是 EVM-K2H (带66AK2H12X SoC)以及基于 EVM 的定制板。
    我想知道 K2H 器件与密码有关的问题是否是由于硬件限制造成的。
    它是否是唯一使用 NETCP Gen2的解决方案、例如 K2L 和 K2E?

    再次感谢。

    此致、
    栋格维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 K2HK 上 NETCP 第1代的硬件限制。

    在使用 AEC-CTR 引擎时、您能否将 CMAC 身份验证移至软件(主机)? 因此、您不会在空中密码模式下同时执行加密和身份验证? 另一种选择是为您的应用使用 K2L 或 K2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rahul:

    感谢您的回答和一些建议。
    我将与我的团队成员讨论这个问题。

    再次感谢。

    此致、
    栋格维