This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:McSPI 芯片选择问题

Guru**** 2592070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587439/linux-am3352-mcspi-chip-select-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

我们使用 TI SDK 2.02进行开发、并希望使用具有两个 CS 引脚的 SPI 接口。

附件是设备树

e2e.ti.com/.../SPI-Device-Tree.txt

我们在使用 SPI 接口时发现了一些问题。  

a.芯片选择0 ->连接到器件 A

b.芯片选择1 ->连接到器件 B

读取器件 B 的器件 ID 时  

        1.发送数据时 CS1为低电平有效-> 正常  

        2. CS0始终为低 电平-> NG

您是否对此问题有任何建议、并感谢您的帮助。

BR

Yimin

 1 spi0_pins:pinmux_spi0{
 2    pinctrl-single、pins =<
 3        0x150 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* spi0_SCLK.spi0_SCLK *
 4        0x15C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* spi0_cs0.spi0_cs0 *
 5        0x154 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* spi0_d0.spi0_d0 *
 6        0x158 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* spi0_D1.spi0_D1 *
 7        0x160 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* spi0_CS1.spi0_CS1 *
 8    >;
 9};
10.
11.
12 /* SPI 总线*/
13 spi0{(&S)
14    状态="正常";
15    pinctrl-names ="default";
16    pinctrl-0 =<&spi0_PINs>;
17.
18    m25p80@0{
19        兼容="mx25l6405d";
20        SPI-max-frequency =<40000000>;
21.
22        reg =<0>;
23        SPI-cpol;
24        个 SPI-cpha;
25        #address-cells =<1>;
26        #size-cells =<1>;
27.
28        /* reg:MTD 组内分区的偏移量和大小。 *
29        个分区@0{
30            标签="MLO";
31            reg =<0x0 0x80000>;
32}        ;
33.
34        个分区@1{
35            标签="U-Boot";
36            reg =<0x80000 0x100000 >;
37}        ;
38.
39        个分区@2{
40            标签="U-Boot Env";
41            reg =<0x180000 0x20000>;
42}        ;
43.
44}    ;
45.
46    TPM_SPI_TIS@1{
47        兼容=" Infineon、SLB9670";
48        reg =<1>; /* CE1 */
49        SPI-max-frequency =<500000>;
50}    ;
51.

52};