This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-F28027:在 F28027 LaunchPad 上运行 TI-RTOS 时出现问题

Guru**** 2593160 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588714/rtos-launchxl-f28027-issue-with-running-ti-rtos-on-f28027-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI-RTOS

您好 Gurus、

我一直在尝试将 TI-RTOS LED 切换技术讲座示例移植到 F28335 (controlCARD)和 F28027 (LaunchPad)。 移植示例在 F28335控制卡上运行良好。 但是、我无法在 F28027 LaunchPad 上运行示例。  

移植的示例在构建时没有问题、但在尝试加载可执行文件时问题会显现出来。 用户不必在 main 的开头停止以运行代码、而是在下载代码后继续自行运行。 我已附加反汇编代码、代码在暂停执行时处于空闲状态。

我无法缩小问题的范围。 TI-RTOS 是否支持 F28027? 或者我是否需要以某种方式修改 GEL 文件? 如果有任何可用的示例、那就好了。

非常感谢您的帮助。

谢谢

不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试导入和运行一个针对 C28027的开箱即用 SYS/BIOS 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到上述封装? 我在 controlSUITE 和 CCS 项目模板中都看不到它。

    谢谢

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYS/BIOS (也称为 TI-RTOS 内核)可从以下位置下载: software-dl.ti.com/.../index.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 开箱即用示例有效。 将会深入探究我的示例为什么不起作用。

    谢谢
    不是
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 如果遇到任何问题、只需开始创建新线程。 我们尝试使线程保持较短、以帮助搜索工具。

    Todd