This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:SimpleLink CC32XX SDK

Guru**** 2592280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588853/rtos-cc3200-launchxl-simplelink-cc32xx-sdk

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

如果我理解正确、Gen2 (CC3220)芯片使用 SimpleLink SDK、其中包括 TI-RTOS 等。  SimpleLink SDK 是否与旧版 CC3200芯片兼容、或者我们是否继续使用适用于 CC32XX 的独立 TI-RTOS?  如果没有、是否会为旧版 CC3200芯片的 SimpleLink SDK 添加支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新的 SimpleLink SDK 将 TI-RTOS 捆绑在 SDK*中。 它还在 SDK 中提供了 TI-RTOS 的驱动程序。 这些驱动程序(例如 UART、I2C 等)现在称为 TI 驱动程序、因为它们可与 TI-RTOS 和 FreeRTOS 配合使用。 SDK 中提供了 FreeRTOS 支持(例如、TI 驱动程序、FreeRTOS 上的 POSIX)、但您必须自己下载推荐的 FreeRTOS 版本。

    *我们不打算为适用于 CC32xx 的 TI-RTOS 发布任何新功能,因为 SimpleLink SDK 中包含了所有功能。

    我将把您的主题移至 CC3xxx 论坛。 他们可以更好地回答路线图类型的问题(例如、CC3200是否会添加到 SimpleLink SDK 中)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC3200-LAUNCHXL

    如果我理解正确、Gen2 (CC3220)芯片使用 SimpleLink SDK、其中包括 TI-RTOS 等。  SimpleLink SDK 是否与旧 版 CC3200 芯片兼容、或者我们是否继续使用适用于  CC32XX 的独立 TI-RTOS?  如果没有、是否会为旧 版 CC3200 芯片的 SimpleLink SDK 添加支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    CC3200 SDK 版本将继续按照一贯的方式进行制作。 目前没有改变这种情况的计划。

    亚伦