This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:NFS 加载错误

Guru**** 2590550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587924/linux-processor-sdk-am335x-nfs-loading-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:TPS65910

工具/软件:Linux

您好!  

我尝试在 AM335x 上使用 NFS、但遇到以下错误。

------------------------------------------------------- /

[1.532202]   在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
[1.537673]   0x0000000000000000 0x000000020000:"NAND.SPL"
[1.544051]   0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
[1.550957]   0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
[1.557817]   0x000000060000-0x000000080000:"NAND.SPL.backup3"
[1.564794]   0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
[1.571851]   0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
[1.578627]0x0000001c0000-0x0000001e0000   :“NAND.u-boot-env”
[1.585445]   0x0000001e0000-0x000000200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
[1.592820]0x000000200000-0x000000a00000   :“NAND.kernel”
[1.601935]   0x000000a00000-0x000010000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.713200]   tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
[1.740521]   OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
[1.747440]   omap_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.11
[1.753775]   omap_hmc 481d8000.mmc:获得 CD GPIO
[1.758838]   VMMC:由 VBAT 供电
[1.803302]   VDD_MPU:由 VBAT 供电
[1.809145]   输入:volume_keys@0 as /devices/platform/volume_keys@0/input/input0
[1.823538]   hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[1.831797]   lis3_reg:正在禁用
[1.843073]   WLAN-en-regulator:正在禁用
[1.853192]   ALSA 器件列表:
[1.863005]     未找到声卡。
[1.867498]   在安装根设备之前等待4秒...
[77.339415]  random:非阻塞池已初始化
[100.946455] VFS:无法通过 NFS 安装根 FS,正在尝试软盘。
[100.953543] VFS:无法打开根设备"NFS"或未知块(2、0):错误-6
[100.960914] 请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区:
[100.96942] 1f00            128 mtdblock0 (驱动程序?)
[100.974682] 1f01            128 mtdblock1 (驱动程序?)
[100.979849] 1f02            128 mtdblock2 (驱动程序?)
[100.985088] 1f03            128 mtdblock3 (驱动程序?)
[100.990192] 1f04            256 mtdblock4 (驱动程序?)
[100.995519] 1f05           1024 mtdblock5 (驱动程序?)
[101.000624] 1f06            128 mtdblock6 (驱动程序?)
[101.005825] 1f07            128 mtdblock7 (驱动程序?)
[101.0109988] 1f08           8192 mtdblock8 (驱动程序?)
[101.016137] 1f09         251904 mtdblock9 (驱动程序?)
[101.021240] 内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块上安装根 FS (2、0)
[101.029567] --[结束内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(2、0)上安装根 FS
------------------------------------------------------- /
请做不必要的事。
此致、
--罗纳克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我要在网络中提供 IP=DHCP、它将进入连续循环。

    setenv netargs 'setenv bootargs console=${console}${optargets}root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath}、${nfsopts}RW IP=DHCP'

    ------------------------------------------------------- /

    NFS:服务器10.99.8.101未响应,仍在尝试

    [54.073077] NFS:服务器10.99.8.101未响应,仍在尝试

    [56.273066] NFS:服务器10.99.8.101未响应,仍在尝试

    [56.280350] NFS:服务器10.99.8.101正常

    [56.285359] NFS:服务器10.99.8.101正常

    ------------------------------------------------------- /

    请提供一些信息。

    此致、

    --罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 您是否在主机上设置了 NFS 客户端? 请查看以下链接
    2. 请检查您的机器和电路板是否具有相同的 IP 域?
    3. 如果您可以使用一对一网络进行验证、这是一个好的起点。
    4. 请至少检查一下您的内核配置中启用的 NFC、但不是最后一个。