请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM648 工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试 使 DM6437_demo 链接-我已通过添加一些包含路径将其编译。
C:\DVSDK_1_01_00_15\DM6437_demo_1_30_00\xdcconfig\linker.cmd 是问题、但它生成了–那么源 linkcmd.xdt 是什么? 我无法在 "构建选项/链接器"选项卡中找到其引用的位置、即如何修改路径?
感谢您的观看!
Ken